Requisitos de la integridad de sistemas

Requisitos de la integridad de sistemas
Componente de seguridad
Obligatorio para satisfacer IEC-62443-4-2 SL 1
Detalles
Servidor® AssetCentre
software
Sí
El servidor
Servidor® AssetCentre
realiza el seguimiento y la gestión de manera centralizada de los cambios de configuración y limita quién puede realizar cambios en función de los ajustes de
Servidor® Security
. Esta funcionalidad del servidor ayuda con el diagnóstico y la resolución de problemas, además de reducir el tiempo de mantenimiento de los activos de producción.
Configure el monitor del dispositivo - Cambie el funcionamiento de la detección de cambios para el controlador.
Para obtener más información, consulte el documento Configure System Security Features User Manual, publicación SECURE-UM001.
Software
Servidor® Security
Software
ControlFLASH Plus®
Sí
Utilice el software
ControlFLASH Plus®
para actualizar el firmware del controlador.
Los archivos de firmware firmados digitalmente tienen una extensión .DMK (kit de gestión del dispositivo). El software
ControlFLASH™
autentica el origen de un archivo DMK y valida el archivo antes de descargarlo en el dispositivo.
Studio 5000 Logix Designer®
aplicación
Sí
Puede generar una firma en una instrucción Add-On. Esta firma sella (encripta) la instrucción Add-On para contribuir a evitar que se modifique.
Actualización del firmware del controlador
Sí
Para cumplir los requisitos de seguridad de IEC-62443-4-2 SL 1, debe utilizar una versión certificada del firmware del controlador. Recomendamos que utilice la última revisión menor del firmware.
El controlador se ha diseñado de manera que:
  • No puede actualizar el firmware cuando el interruptor de modo está en la posición RUN.
  • No puede entrar en línea con un controlador mientras se está actualizando su firmware.
Control de conexión en puente de
CIP™
Puede que sea necesario mantener la segmentación de redes.
El control de conexión en puente de
CIP™
puede usarse para aislar comunicaciones seguras y no seguras.
Para obtener más información, consulte Control de conexión en puente de CIP.
Fallos del controlador mayores definibles por el usuario
Puede ser necesaria dependiendo del diseño del sistema, el modelo de amenazas y la evaluación de riesgos.
Si su aplicación requiere indicación de fallo mayor, además de los que ya monitorea el controlador, defina un estado predeterminado con un fallo mayor de manera que las salidas estén desactivadas.
Para obtener más información, consulte Configuración de fallos mayores definibles por el usuario.
(Solo para los controladores habilitados para la seguridad). Firma de seguridad
Sí para configuración de nivel SIL 2 o SIL 3.
Los controladores habilitados para la seguridad utilizan una firma de seguridad para verificar la integridad de una aplicación de seguridad. La firma de seguridad debe aplicarse en un controlador habilitado para la seguridad SIL 2/PLd o SIL 3/PLe para realizar verificaciones de integridad de fondo automatizadas en la aplicación de seguridad. Le recomendamos que registre y almacene la firma de seguridad en una ubicación aparte para verificar su integridad durante las auditorías o cuando se sospeche que se ha alterado indebidamente.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal