Control de conexión en puente de CIP

El control de conexión en puentes de
CIP™
permite controlar el flujo de tráfico entre las interfaces de comunicación físicas y los backplanes.
Los dispositivos dentro de un sistema de control industrial (ICS) pueden incluir varias interfaces de red. El uso del Common Industrial Protocol (
CIP™
) en los backplanes y los puertos de comunicación de los dispositivos de Rockwell Automation puede facilitar la segmentación de redes físicas. Para las interfaces
EtherNet/IP™
, puede proporcionar una conexión en puente de datos entre dos redes Ethernet físicas separadas utilizando
CIP™
.
Los módulos de comunicación
CIP Security™
y las interfaces
EtherNet/IP™
incorporadas pueden analizar y, a continuación, permitir o denegar el tráfico de red de acuerdo con las políticas específicas del dispositivo. Puede utilizar la conexión en puente de
CIP™
para evitar que se produzcan flujos de datos no deseados, especialmente los flujos de datos procedentes de partes no protegidas del sistema para proteger partes del sistema.
Para obtener más información, consulte el documento CIP Security con productos de Rockwell Automation – Técnica de aplicación, publicación SECURE-AT001.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal