Configuración de fallos mayores definibles por el usuario
Para suspender (desactivar) el controlador en función de las condiciones de la aplicación, cree un fallo importante definido por el usuario. Con un fallo importante definido por el usuario:
- Tipo de fallo = 4.
- Defina un valor para el código de fallo. Elija un valor comprendido entre 990 y 999. Estos códigos están reservados para los fallos definidos por el usuario.
- El controlador gestiona el fallo de la misma manera que otros fallos mayores:
- El controlador cambia al modo de programación y deja de ejecutar la lógica. Las salidas se establecen en su estado o valor configurado para el modo de fallo.
Para crear un fallo mayor definido por el usuario, haga lo siguiente.
- Cree una rutina de fallo para el programa.
- Configure el programa para que utilice la rutina de fallo.
- Salte a la rutina de fallo.
Entregue su opinión