Creación de una rutina de fallo

Para crear una rutina de fallo, haga lo siguiente.
  1. En el Controller Organizer, haga clic con el botón derecho del mouse en el programa y haga clic en Add > New Routine.
  2. En el cuadro de diálogo New Routine, escriba en el campo Name el nombre de la rutina de fallo.
  3. En el campo Type, utilice el ajuste predeterminado, Ladder Diagram.
  4. En el campo Program o Phase, seleccione el programa o la fase donde residirá la rutina.
  5. En el campo Assignment, seleccione Fault.
  6. (opcional) Marque la casilla de verificación Open Routine para abrir inmediatamente el programa de lógica de escalera.
  7. Haga clic en OK.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal