Fallos de módulo

Cuando esté conectado y el módulo tenga errores, el icono que representa este módulo en el organizador del controlador muestra el Icono de fallo de módulo. Esto indica que el controlador no se está comunicando con el módulo.
En general, los códigos de fallo del módulo indican que hay algún error en la comunicación entre el controlador y el módulo. Las causas más comunes de estos problemas son:
  • El módulo físico:
    • no es compatible con el módulo configurado en el software
    • pertenece a un tipo de módulo diferente
    • se trata de una revisión de módulo diferente
  • El módulo está desconectado; el chasis está apagado.
  • El cableado de la red falla de alguna manera: está desconectado, desgastado o no está correctamente terminado.
  • Un módulo de comunicaciones que se encuentra en la ruta que conduce a este módulo no está programado o no funciona correctamente. Examine los iconos del módulo en la sección de configuración de E/S (I/O), en el organizador del controlador. Busque el más cercano al controlador que indique un fallo y examine su pestaña de propiedades de conexión. Si no está programada, ejecute
    RSNetWorx
    para programar toda la red.
Si no consigue subsanar el fallo con ninguna de las recomendaciones anteriores, póngase en contacto con nuestro Soporte técnico para obtener ayuda sobre el problema de red:
  • Si no puede conectarse a Internet o no encuentra respuesta a sus dudas en este archivo de ayuda o en el sitio web del servicio técnico, puede llamar al servicio técnico de Rockwell Automation.
    • Teléfono: 440-646-3434 en América del Norte
    • Horario de atención al público del servicio técnico: 8:00 - 17:00
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal