Icono de fallo de módulo
El icono de fallo de módulo es un signo de exclamación (!) amarillo con un triángulo alrededor.
La carpeta de configuración de E/S (I/O) (nivel superior) muestra el icono de fallo de módulo si un módulo inferior ha fallado; no muestra el icono de fallo de módulo si el módulo está inhibido, en espera, etc.
Cada icono de módulo muestra el icono de fallo de módulo si el módulo no está en ejecución; en otras palabras, aparece en todos los estados excepto en ejecución. Por ejemplo, aparece si el módulo está:
- con fallo
- en espera
- etc.
Entregue su opinión