Buscar
5032 discreto
Vistas PuntoXX
Las vistas Punto
XX
, donde
XX
representa el número de punto, muestra los parámetros de configuración disponibles para ese punto.
Parámetros de la vista PuntoXX - Salida
Parámetros de la vista PuntoXX - Salida, programada
Parámetros de la vista PuntoXX - Entrada, Salida - Salida
Parámetros de la vista PuntoXX - Entrada Salida, Sello de hora - Salida
Parámetros de la vista PuntoXX - Entrada
Parámetros de la vista PuntoXX - Entrada, Salida - Entrada
Parámetros de la vista PuntoXX - Entrada, Sello de hora
Parámetros de la vista PuntoXX - Contador
Parámetros de la vista PuntoXX - Entrada, FIFO
Parámetros de la vista PuntoXX - Entrada, Salida
Parámetros de la vista PuntoXX - Entrada Salida, Sello de hora
Parámetros de la vista PuntoXX - Entrada Salida, Sello de hora - Entrada
Parámetros de la vista PuntoXX - Salida, PWM
Parámetros de la vista PuntoXX - Salida, programada, PWM
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor
deje su opinión aquí
.
Normal