Parámetros de la vista PuntoXX - Entrada, Sello de hora

Filtros de entrada
Parámetro
Descripción
Nombre de miembro
Valor
Tiempo de filtro Desactivado → Activado
Especifica un valor con el que retrasar la transición de Desactivado a Activado. Este retardo es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos.
C.Ptxx.InputOffOnFilter
  • 0 µs (predeterminado)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Tiempo de filtro Activado → Desactivado
Especifica un valor con el que retrasar la transición de Activado a Desactivado. Este retardo es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos.
C.Ptxx.InputOnOffFilter
  • 0 µs (predeterminado)
  • 5 µs
  • 10 µs
  • 20 µs
  • 50 µs
  • 100 µs
  • 200 µs
  • 500 µs
  • 1 ms
  • 2 ms
  • 5 ms
  • 10 ms
  • 20 ms
  • 50 ms
Sello de hora
Parámetro
Descripción
Nombre de miembro
Valor
Habilitar enclavamiento de sello de hora
Determina si los sellos de hora están enclavados.
  • Cuando está habilitada, los sellos de hora del dispositivo no se sobrescribirán hasta que se confirmen.
  • Cuando está deshabilitada, es posible que se sobrescriban los sellos de hora del dispositivo.
C.Ptxx.TimestampLatchEn
0 = Sin enclavamiento (predeterminado)
1 = Enclavamiento
Capturar sello de hora para
Transición de entrada Desactivado → Activado
Determina si se debe capturar un sello de hora cuando la entrada cambia de Desactivado a Activado.
C.Ptxx.CaptureOffOnEn
0 = No capturar (predeterminado)
1 = Capturar
Capturar sello de hora para
Transición de entrada Activado → Desactivado
Determina si se debe capturar un sello de hora cuando la entrada cambia de Activado a Desactivado.
C.Ptxx.CaptureOnOffEn
0 = No capturar (predeterminado)
1 = Capturar
Detección de vibración
Parámetro
Descripción
Nombre de miembro
Valor
Habilitar la detección de vibración
Establece la detección de vibración. Cuando se habilita esta opción, se ignora la vibración de un dispositivo conectado a una de sus entradas (por ejemplo, transiciones rápidas de un contacto con errores).
La vibración puede ocasionar que el dispositivo asigne un sello de hora a transiciones de entrada no válidas. Generalmente, las señales de vibración provocan que las entradas realicen muchas transiciones con errores en poco tiempo.
C.Ptxx.ChatterCount
0 = Deshabilitado (predeterminado)
2...127 = Habilitado
Recuento de vibración
Establece el número de transiciones de entrada aceptables que se pueden producir en un período de tiempo específico antes de que se determine que la entrada es una vibración.
C.Ptxx.ChatterCount
2 - 127
El valor predeterminado es 2.
Tiempo de vibración
Especifica la cantidad de tiempo (entre 1 y 10.000 milisegundos) durante el cual se cuenta la cantidad de transiciones de entrada.
C.Ptxx.ChatterTime
1 - 10.000 ms
El valor predeterminado es 1.000 ms.
Otro
Parámetro
Descripción
Diagnóstico
Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal