Parámetros de la vista PuntoXX - Contador
Parámetro | Descripción | Nombre de miembro | Valor |
|---|---|---|---|
Tiempo de filtro Desactivado → Activado | Especifica un valor con el que retrasar la transición de Desactivado a Activado. Este retardo es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. | C.Counterxx.InputOffOnFilter |
|
Tiempo de filtro Activado → Desactivado | Especifica un valor con el que retrasar la transición de Activado a Desactivado. Este retardo es útil para filtrar oscilaciones transitorias en ambientes ruidosos. | C.Counterxx.InputOnOffFilter |
|
Parámetro | Descripción | Nombre de miembro | Valor |
|---|---|---|---|
Preestablecido | Muestra el valor, que se ha establecido en el miembro O.Counterxx.Preset de la etiqueta de salida, que se utilizará para preestablecer el contador. | — | 0 - 2.147.483.647 |
Rollover en preestablecido | Hace que el contador se revierta (Rollover) a cero en el valor preestablecido.
| C.Counterxx.RolloverAtPreset | 0 = Desactivado (predeterminado) 1 = Activado |
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Diagnóstico | Abre el diálogo Diagnóstico para ver información de diagnóstico. |
Entregue su opinión