Organisation und Domäne erstellen

Benutzer sind mit ihrer E-Mail-Adresse verknüpft und können im
FactoryTalk® Hub
mit mehreren Organisationen verlinkt sein. Jede Organisation hat im
FactoryTalk® Remote Access
Manager wiederum ihre eigene Domäne.
Anschließend können Sie erst im
FactoryTalk® Hub
eine Organisation und danach im
FactoryTalk® Remote Access
Manager eine Domäne erstellen, um die verfügbaren Dienste zu nutzen.
NOTIZ: Weitere Informationen zu Organisationen und Domänen finden Sie unter Übersicht über den FactoryTalk Remote Access Manager und zugehörige Entitäten.
WICHTIG: Für mit der ersten erstellten Organisation verknüpfte Domänen gilt ein kostenloses 90-tägiger Test-Entitlement. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Entitlements.
  1. Sobald Sie ein MyRockwellAutomation-Konto haben, rufen Sie FactorytalkHub.com auf, und erstellen Sie eine Organisation. Klicken Sie hierfür links oben im Bildschirm auf das Symbol , und wählen Sie im daraufhin angezeigten Drop-down-Menü
    Organisation erstellen
    aus.
    Nachdem Sie eine Organisation erstellt haben, können Sie im
    FactoryTalk® Hub
    die Kachel „
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager“ klicken.
  2. Wenn Sie die Kachel „
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager“ auswählen, werden Sie aufgefordert, eine Domäne zu erstellen, um die vom
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager angebotenen Dienste zu nutzen.
  3. Geben Sie im Fenster
    Domäne erstellen
    einen Namen für die Domäne ein.
    NOTIZ: Domänennamen müssen eindeutig sein und können nach der Erstellung nicht mehr geändert werden. Domänen dürfen einen anderen Namen als die Organisation haben, der sie angehören.
  4. Sobald die Domäne erfolgreich erstellt wurde, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt.
  5. Jede Domäne enthält einen Stammordner mit dem Domänenersteller (Eigentümer) und drei Benutzergruppen:
    • Admin
    • Mitwirkender
    • Eigentümer
  6. Als
    Eigentümer
    können Sie Benutzer Ihrer Organisation als
    Admin
    oder
    Mitwirkender
    einladen.
    NOTIZ: Informationen zum Einladen von Benutzern zu einer Organisation finden Sie unter Benutzer zu einer Organisation einladen.
  7. Nachdem Benutzer Ihrer Organisation beigetreten sind, wählen Sie rechts im
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager den jeweiligen Benutzer- oder Gruppenordner aus, um die
    Berechtigungsaktionen
    festzulegen.
    NOTIZ: Weitere Informationen darüber, wie Sie Benutzer mit den Schaltflächen und Symbolen im
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager konfigurieren, finden Sie unter Übersicht über den FactoryTalk Remote Access Manager und zugehörige Entitäten.
    NOTIZ: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Benutzerberechtigungen für Domänen.
    NOTIZ: Unterordner übernehmen die Berechtigungen der übergeordneten Ordner, aber Sie können die Einstellungen dennoch individuell anpassen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal