Benutzer zu einer Organisation einladen

Eine Organisation stellt Benutzern einen Bereich zur Verfügung, in dem sie mit Ressourcen interagieren können.
NOTIZ: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Organisationen, Domänen und Domänenunterordner.
Sobald eine Organisation erstellt wurde, können Benutzer zur Organisation eingeladen werden:
  1. Klicken Sie unter FactorytalkHub.com links oben auf das Menü , und wählen Sie
    Benutzer einladen
    . Sie werden zur Seite
    Benutzer einladen
    weitergeleitet.
  2. Erweitern Sie das Pull-down-Menü
    Ressource
    , und wählen Sie
    Dienst: FactoryTalk Remote Access
    .
  3. Erweitern Sie das Drop-down-Menü
    Rolle
    , und wählen Sie die Rolle
    Admin
    .
  4. Geben Sie in das Textfeld die E-Mail-Adressen der Personen in Ihrer Organisation ein, die Sie als Administratoren für die
    FactoryTalk® Remote Access
    -Domänen festlegen möchten.
    NOTIZ: Trennen Sie die E-Mail-Adressen mit einem Semikolon.
  5. Erweitern Sie das Drop-down-Menü
    Rolle
    , und wählen Sie
    Mitwirkender
    .
  6. Geben Sie in das Textfeld die E-Mail-Adressen der Personen in Ihrer Organisation ein, die Sie als Mitwirkende für die
    FactoryTalk® Remote Access
    -Domänen festlegen möchten.
  7. Wählen Sie
    Einladung senden
    aus, um eine E-Mail-Einladung an die angegebenen Benutzerkonten zu senden.

Einladung annehmen

Der Eigentümer einer Organisation kann Benutzer per E-Mail zu einer bestehenden Organisation einladen. Die E-Mail-Adresse des Empfänger muss mit einem MyRockwellAutomation-Benutzerkonto verknüpft sein.
NOTIZ: Benutzer, die noch kein MyRockwellAutomation-Konto haben, können vorab oder während des Beitritts zur Organisation ein Konto einrichten. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Organisation und Domäne erstellen.
Die E-Mail-Einladung enthält Folgendes:
  • Den Namen des Domäneneigentümers, der Sie zur Organisation eingeladen hat
  • Den Namen der Organisation, der Sie beitreten
So nehmen Sie die Einladung an:
  1. Klicken Sie in der E-Mail auf die Schaltfläche
    Jetzt beitreten
    , um eine Verbindung zum
    FactoryTalk® Hub
    herzustellen und sich anzumelden.
  2. Die Meldung
    Einladung angenommen
    wird angezeigt.
  3. Wählen Sie
    OK
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal