Organisationen, Domänen
und
Domänenunterordner

NOTIZ: Unter Übersicht über den FactoryTalk Remote Access Manager und zugehörige Entitäten finden Sie weitere Informationen zu den Definitionen von
Organisationen,
Domänen und
Domänenunterordnern
.

Organisation

Mit dem
FactoryTalk® Hub
-Client können Sie beliebig viele Organisationen einrichten, die jeweils einer Domäne zugeordnet sind. Auf diese Weise kann der Benutzer eine Reihe von Anwendungen verwalten, die speziell für eine bestimmte Organisation aktiviert sind.
NOTIZ: Weitere Informationen zum Erstellen von Organisationen finden Sie unter Organisation und Domäne erstellen.

Domäne

Mit dem
FactoryTalk® Remote Access
Manager
können Sie Benutzer und Benutzergruppen mit eingeschränktem Geltungsbereich und bestimmten Rechten für dieselben Ordner einrichten. Darüber hinaus ist es möglich, Benutzerberechtigungen einzurichten.
NOTIZ: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Organisation und Domäne erstellen und Domänenrollen und Domänengruppen.
Domänenbenutzer können mit einem bestimmten Geltungsbereich erstellt werden. Sie erhalten mitunter jedoch auch Berechtigungen aus Profilkombinationen, die auf Ordner und Geräte angewendet werden können.
Administratoren auf höherer Ebene können jeden Unterordner verwalten, da durch die Ordnerverzweigung untergeordnete Ordner die Berechtigungen der übergeordneten Ordner übernehmen können. Die Berechtigungsaktion
Auf Benutzerkonten zugreifen
erteilt die Berechtigung für einen übergeordneten Ordner.
NOTIZ: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter So legen Sie Berechtigungsrechte fest.

Domänenunterordner

Domänenunterordner
ermöglichen die Verwendung einer eindeutigen Domäne, wenn auf Remotegeräte von verschiedenen Unternehmen oder Abteilungen zugegriffen wird. Jeder Firma oder jeder Abteilung sind eigene
Domänenunterordner
zugeordnet, für die sie Administrationsrechte besitzen. Dadurch wird verhindert, dass Firmen Ordner und Geräte sehen können, die mit anderen Firmen verbunden sind und zu anderen Zweigen der Baumstruktur gehören.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal