So legen Sie Berechtigungsrechte fest

Nachdem Sie
einen Benutzer eingeladen haben, Ihrer Organisation beizutreten, und Domänenrollen festgelegt haben
, können Sie Benutzerberechtigungsrechte festlegen.
NOTIZ: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Organisation und Domäne erstellen und Domänenrollen und Domänengruppen.
  1. Wählen Sie im
    FactoryTalk® Remote Access
    Manager
    Explorer
    Domänenansicht
    Berechtigungen
  2. Wählen Sie im linken Bereich den Ordner oder das Gerät aus, wofür Sie Benutzerberechtigungen festlegen möchten, und wählen Sie dann im rechten Bereich den Abschnitt
    Berechtigungen
    aus.
  3. Wenn der Benutzer, für den Sie Berechtigungen festlegen möchten, im Bereich
    Berechtigungen
    nicht aufgeführt ist, fügen Sie ihn hinzu, indem Sie auf das eingekreiste Plussymbol oben rechts in diesem Bereich klicken.
  4. Wählen Sie den Benutzer oder die Gruppe aus, und erweitern Sie den Bereich
    Berechtigungsaktionen
    .
  5. Zulassen oder verweigern Sie Berechtigungen je nach Bedarf.
Administration
Ermöglicht es Ihnen, Aktionen im Zusammenhang mit der Domänenorganisation in Bezug auf Ordner und Zugriffssteuerung zu verwalten
Auf Benutzerkonten zugreifen
Ermöglicht den Zugriff auf Benutzerprofile, die in Ordnerpfaden und Unterpfaden definiert sind, für die die Berechtigung erteilt wurde
Benutzerkonten verwalten
Ermöglicht die Zuweisung von Berechtigungen und das Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Benutzerkonten
Ordner verwalten
Ermöglicht das Erstellen, Bearbeiten, Verschieben und Entfernen von Ordnern
Verbindungsaudit anzeigen
Ermöglicht den Zugriff auf das Verbindungsprotokoll
Aktionsaudit anzeigen
Ermöglicht den Zugriff auf das Administrationsprotokoll
Netzwerksicherheit
Ermöglicht die Verwaltung der Firewall-Konfiguration
Geräteinstallationsprogramm
Ermöglicht die Verwaltung von Geräten innerhalb einer bestimmten Domäne
Interaktiver Zugriff
Ermöglicht die Interaktion mit dem Remotegerät als Betrachter und/oder mit Lese- und Schreibrechten
Desktop anzeigen
Lässt nur die
Remotedesktop
-Ansicht zu, aber keine Interaktion
Mit Desktop interagieren
Ermöglicht die uneingeschränkte Interaktion mit dem
Remotedesktop
Netzwerkzugriff (VPN)
Ermöglicht die VPN-Aktivierung und den Zugriff auf Subnetzwerke. Der Subnetzwerk-Zugriff kann durch Anwenden von Firewallrichtlinien gefiltert werden.
Durchleitung (seriell + USB)
Ermöglicht die Verwendung einer seriellen Durchleitungs-Funktion (diese Option ist abhängig von der VPN-Aktivierung)
Remotedateien lesen
Ermöglicht das Lesen von Dateien vom Remotesystem über den
Explorer
-Bereich im Tool für den
interaktiven Zugriff
Remotedateien schreiben
Ermöglicht es, im Tool für den
interaktiven Zugriff
im Bereich
Explorer
Dateien in Remotesysteme zu schreiben
Chat
Ermöglicht im Tool für den
interaktiven Zugriff
Chats über das
Remotedesktop
System und Prozesse
Ermöglicht den Zugriff auf den Viewer für Remote-Prozesse und bei Bedarf den Neustart der Prozesse über die Schaltfläche
Prozess beenden
im Tool für den
interaktiven Zugriff
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal