DLR-Netzwerk konfigurieren

Mithilfe der Ansicht
Ring auf Geräteebene (Device Level Ring, DLR)
konfigurieren Sie ein DLR-Netzwerk. DLR ist nur für ausgewählte Switch-Modelle und Ports verfügbar.
Voraussetzung
  • Der Switch ist online und kommuniziert.
  • Der Switch wird in einem Ringnetzwerk betrieben.
So konfigurieren Sie ein DLR-Netzwerk
  1. Wählen Sie auf dem Reiter für das Gerät
    Ring auf Geräteebene
    aus.
  2. Aktivieren Sie in der Ansicht
    Ring auf Geräteebene (Device Level Ring, DLR)
    in der Spalte
    Aktivieren
    des entsprechenden Rings das Kontrollkästchen, um für die Switch-Ports DLR zu aktivieren.
  3. Wählen Sie die Ring-Ports für
    Port 1
    und
    Port 2
    aus.
    TIPP:
    Für
    Port 1
    und
    Port 2
    dürfen nicht dieselben Ports festgelegt werden. Sobald Sie einen Port auswählen, steht dieser für den anderen Port nicht mehr zur Verfügung.
  4. Wählen Sie
    Einstellen
    aus, um die Einstellungen an den Switch zu senden.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal