Parameter des Dialogfelds „Erweiterte Netzwerkkonfiguration“
Das Dialogfeld
Erweiterte Netzwerkkonfiguration
umfasst die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
---|---|
Netzwerkmodus | Zeigt den Netzwerkmodus an. |
Netzwerktopologie | Zeigt an, ob der Switch in einem DLR- oder linearen Netzwerk betrieben wird. Verfügbare Werte:
|
Supervisor | |
Aktiver Ring-Supervisor | Zeigt die IP- oder MAC-Adresse des aktiven Ring-Supervisors an. Nur bei Ring-Netzwerken verfügbar. |
Rangfolge des aktiven Ring-Supervisors | Zeigt den Vorrang an, der derzeit dem aktiven Ring-Supervisor zugewiesen ist. Nur bei DLR-Netzwerken verfügbar. |
Rangfolge Supervisor | Gibt die Rangfolgezahl des Supervisors an. Zulässige Werte: 0 bis 255. Standardeinstellung: 0. Wenn mehrere Knoten als Supervisor aktiviert sind, wird der Knoten mit dem höchsten Rangfolgewert zum aktiven Ring-Supervisor und die anderen Knoten automatisch zu Backup-Supervisor. Wenn zwei Supervisor denselben Rangfolgewert haben, wird das Gerät mit der numerisch höheren MAC-Adresse zum aktiven Ring-Supervisor. Nur verfügbar, wenn der Supervisor-Modus aktiviert ist. |
Supervisor-Status | Zeigt den Status des Supervisors an. Nur verfügbar, wenn der Supervisor-Modus aktiviert ist. Verfügbare Werte:
|
Supervisor-Modus | Zeigt an, ob der Supervisor-Modus des Geräts aktiviert ist oder nicht. Den Supervisor-Modus konfigurieren Sie in der Ansicht Ring . |
Ring-Parameter | |
Beacon-Intervall | Gibt die Frequenz an, mit der der Supervisor einen Beacon-Datenübertragungsblock über die zwei Ringports überträgt. Zulässige Werte: 200 bis 100.000 µs Standardintervall: 400 µs Nur verfügbar, wenn der Supervisor-Modus aktiviert ist. |
Beacon-Zeitüberschreitung | Gibt die Wartezeit der Ring-Knoten vor der Zeitüberschreitung an, wenn keine empfangenen Beacon-Datenblöcke vorhanden sind. Zulässige Werte: 400 bis 500.000 µs Der Wert für die Zeitüberschreitung muss mindestens das Zweifache des Beacon-Intervallwerts betragen, darf jedoch 500.000 µs nicht überschreiten. Nur verfügbar, wenn der Supervisor-Modus aktiviert ist. |
Ring-Protokoll-VLAN-ID | Gibt die in der Ring-Protokollmeldung zu verwendende VLAN-ID an. Zulässige Werte: 0 bis 4094. Nur verfügbar, wenn der Supervisor-Modus aktiviert ist. |
Aktualisieren | Ruft die neuesten Werte aus dem Gerät ab und zeigt sie an. |
Einstellen | Sendet die Einstellungen an den Switch. Möglicherweise wird das Dialogfeld Kennworteingabe angezeigt. |
Rückmeldung geben