Dem Ring-Supervisor einen Rangfolgewert zuweisen

Mithilfe des Dialogfelds
Erweiterte Netzwerkkonfiguration
weisen Sie dem Ring-Supervisor einen Rangfolgewert zu.
So weisen Sie dem Ring-Supervisor einen Rangfolgewert zu
  1. Klappen Sie auf der Registerkarte des Geräts
    Ring auf Geräteebene
    auf und wählen Sie
    Ring X
    aus.
  2. Wählen Sie in der Ansicht
    Ring X
    die Option
    Supervisor-Modus aktivieren
    aus.
    TIPP:
    Die Konfiguration wird sofort wirksam.
  3. Wählen Sie
    Erweitert
    aus.
  4. Geben Sie unter
    Erweiterte Netzwerkkonfiguration
    im Feld
    Rangfolge Supervisor
    einen Wert zwischen 0 und 255 ein.
    TIPP:
    • Konfigurieren Sie den gewünschten aktiven Ring-Supervisor so, dass er im Vergleich zu den Backup-Supervisor einen numerisch höheren Wert hat.
    • Die Rangfolge wird in den Beacon-Datenübertragungsblöcken übertragen.
  5. (Optional) Geben Sie Werte für diese beiden Parameter ein:
    • Beacon-Intervall
    • Beacon-Zeitüberschreitung
  6. Wählen Sie
    Einstellen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal