Parameter der Ansicht „Ring X“
Die Ansicht
Ring X
enthält die folgenden Parameter:Parameter | Beschreibung |
---|---|
Netzwerkmodus | Zeigt den Netzwerkmodus an. |
Netzwerktopologie | Zeigt an, ob der Switch in einem DLR- oder linearen Netzwerk betrieben wird. Verfügbare Werte:
|
Netzwerkstatus | Zeigt den aktuellen Status des Netzwerks an. Verfügbare Werte:
|
Supervisor-Modus aktivieren | Zeigt an, dass der Switch ein Ring-Supervisor im Netzwerk ist. Bei deaktivierter Option ist der Supervisor-Modus deaktiviert und der Switch somit kein Ring-Supervisor im Netzwerk. |
Supervisor-Status | Zeigt an, ob der Switch zurzeit als aktiver Ring-Supervisor oder Backup-Ring-Supervisor betrieben wird. Verfügbare Werte:
Nur verfügbar, wenn der Switch ein Ring-Supervisor ist. |
Aktiver Ring-Supervisor | Zeigt die IP- oder MAC-Adresse des aktiven Ring-Supervisors an. Nur verfügbar, wenn der Switch in einem DLR-Netzwerk betrieben wird. |
Rangfolge aktiver Supervisor | Zeigt die dem aktiven Supervisor zugewiesene Rangfolge an. Die Rangfolge können Sie im Dialogfeld Erweiterte Netzwerkkonfiguration eingeben.Nur verfügbar, wenn der Switch in einem DLR-Netzwerk betrieben wird. |
Erkannte Ringfehler | Zeigt die Anzahl der im Netzwerk seit dem letzten Neustart oder Zurücksetzen der Zähler erkannten Ringfehler an. Nur verfügbar, wenn der Switch ein Ring-Supervisor ist. |
Letzter aktiver Knoten auf Port 1 | Zeigt die IP-Adresse oder die MAC-ID des letzten Knotens an, mit dem der aktive Ring-Supervisor über Port 1 kommunizieren kann, wenn ein Ringfehler aufgetreten ist. Nur verfügbar, wenn der Switch ein Ring-Supervisor ist. |
Letzter aktiver Knoten auf Port 2 | Zeigt die IP-Adresse oder MAC-ID des letzten Knotens an, mit dem der aktive Ring-Supervisor an Port 2 kommunizieren kann, wenn ein Ringfehler auftritt. Nur verfügbar, wenn der Switch ein Ring-Supervisor ist. |
Status | Zeigt den aktuellen Zustand des Ringfehlers an. Verfügbare Werte:
Nur verfügbar, wenn der Switch ein Ring-Supervisor ist. |
Erweitert | Öffnet das Dialogfeld Erweiterte Netzwerkkonfiguration , in dem Sie die Rangfolge Supervisor , das Beacon-Intervall und die Beacon-Zeitüberschreitung eingeben können. |
Zähler zurücksetzen | Mithilfe dieser Option setzen Sie den Ringfehlerzähler für den Switch wieder auf „0“ zurück. Nur verfügbar, wenn der Switch ein Ring-Supervisor ist. |
Fehlerposition überprüfen | Diese Option veranlasst den Switch, die letzte Knoten-Fehlerposition an Port 1 und 2 zu verifizieren und die Parameter Letzter aktiver Knoten zu aktualisieren.Die Parameter Letzter aktiver Knoten zeigen Informationen vom letzten Fehler an, bis der Fehlerort überprüft wird.Nur verfügbar, wenn der Switch ein Ring-Supervisor ist |
Fehler löschen | Mithilfe dieser Option wird der Switch veranlasst, den Fehler „Schneller Fehler-/Wiederherstellungs-Zyklus“ zu löschen. Nur verfügbar, wenn der Switch ein Ring-Supervisor ist und der Fehler „Schneller Fehler/Wiederherstellungs-Zyklen“ aufgetreten ist. |
Aktualisieren | Ruft die neuesten Werte aus dem Gerät ab und zeigt sie an. |
Rückmeldung geben