Parameter der Ansicht „Ring auf Geräteebene (Device Level Ring, DLR)“

Die Ansicht
Ring auf Geräteebene (Device Level Ring, DLR)
enthält die folgenden Parameter.
Parameter
Beschreibung
Ring
Zeigt die Ring-ID an, für die diese Konfiguration gilt.
Aktivieren
Gibt an, dass DLR für
Port 1
und
Port 2
des Rings aktiviert ist. Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert ist, ist DLR deaktiviert und
Port 1
und
Port 2
sind für die Konfiguration nicht verfügbar.
Port 1
Gibt den ersten Ring-Port an. Der Standardwert lautet
Keine
.
Port 2
Gibt den zweiten Ring-Port an. Die Ports für Port 1 und Port 2 dürfen nicht identisch sein. Der Standardwert lautet
Keine
.
Supervisor aktiviert
Die Anzeige
Richtig
gibt an, dass der Switch ein Ring-Supervisor ist. Wenn der Switch ein Ringknoten ist, wird
Falsch
angezeigt. Den
Supervisor-Modus
aktivieren Sie in der Ansicht
Ring
.
Ringstatus
Zeigt den aktuellen Ringstatus an. Verfügbare Werte:
  • Normal
  • Ringfehler
  • Unerwartete Schleife erkannt, partieller Netzwerkfehler
  • Schneller Fehler/Wiederherstellungs-Zyklus
Redundantes Gateway aktiviert
Die Anzeige
Richtig
gibt an, dass das redundante Gateway aktiviert ist. Wenn das redundante Gateway deaktiviert ist, wird
Falsch
angezeigt. Das
Redundante Gateway
aktivieren Sie in der Ansicht
Redundantes Gateway
des jeweiligen Rings.
Status des redundanten Gateways
Zeigt den aktuellen Zustand des Ringfehlers an.
DHCP-Server-Rolle
Zeigt die Rolle des vom Switch bezogenen Dynamic Host Configuration Protocol-Servers (DHCP-Servers) an. Verfügbare Werte:
  • Deaktiviert
  • Primär
  • Sekundär
  • Sicherung
DHCP-Serverstatus
Zeigt den Status des DHCP-Servers an. Verfügbare Werte:
  • Normalbetrieb
  • Größe der Tabellenringe stimmt nicht überein
  • Reihenfolge der Tabellenringe stimmt nicht überein
  • IP-Adressen stimmen nicht überein
  • Unbekannt
Aktualisieren
Ruft die neuesten Werte aus dem Gerät ab und zeigt sie an.
Einstellen
Sendet die Einstellungen an den Switch. Möglicherweise wird das Dialogfeld
Kennworteingabe
angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal