Ansicht „Ring X“
Mithilfe der Ansicht
Ring X
aktivieren Sie den Switch als Ring-Supervisor und zeigen Informationen zum Netzwerk und zum Ring an.In der Ansicht
Ring X
können Sie:- Den Supervisor-Modus auf dem Ring aktivieren.
- Anzeigen, ob der Switch in einem DLR- oder einem linearen Netzwerk betrieben wird.
- Den Status des Netzwerks anzeigen.
- Die Adresse und die Rangfolge des aktiven Ring-Supervisors anzeigen.
- Den aktuellen Status des Supervisors anzeigen.
- Die Anzahl der Ringfehler sowie den Status des Ringfehler anzeigen und den Fehler „Schnelle Fehler-/Wiederherstellungszyklen“ löschen.
- Die Zählung von Ringfehlern auf 0 zurücksetzen.
- Die Adresse des letzten aktiven Knotens an den Ports anzeigen, wenn ein Fehler vorliegt.
Datenanzeigen und Parameter sind nur verfügbar, wenn das Gerät online ist und keine Kommunikationsfehler auftreten.
Rückmeldung geben