Letzte Fehlerposition an einem Port verifizieren

Wenn im Ring ein Fehler auftritt, können Sie den letzten Knoten anzeigen, mit dem der aktive Ring-Supervisor am DLR-Port kommunizieren kann. Sie finden diese Information in der Ansicht
Ring X
unter
Letzter aktiver Knoten
.
TIPP:
Letzter aktiver Knoten
zeigt Ihnen die Informationen zum letzten Fehler solange an, bis Sie die Fehlerposition überprüft haben.
So überprüfen Sie die letzte Fehlerposition an einem Port
  1. Klappen Sie auf der Registerkarte des Geräts
    Ring auf Geräteebene
    und anschließend
    Ring X
    auf.
  2. Wählen Sie in der Ansicht
    Ring
    die Option
    Fehlerposition überprüfen
    aus.
    Daraufhin aktualisiert der Switch die IP-Adresse oder MAC-ID in
    Letzter aktiver Knoten auf Port 1
    und
    Letzter aktiver Knoten auf Port 2
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal