Ringfehlerzähler zurücksetzen
Setzt den Ringfehlerzählwert des Switches zur Unterstützung bei der Fehlersuche wieder auf „0“ zurück.
Voraussetzung
- Der Switch ist online und ein Ring-Supervisor.
So setzen Sie die Ringfehlerzähler zurück
- Klappen Sie auf der Registerkarte des GerätsRing auf Geräteebeneund anschließendRing Xauf.
- Wählen SieZähler zurücksetzenaus.Erkannte Ringfehlerwird auf „0“ zurückgesetzt und der in der Ansicht angezeigte Wert wird mit dem aktuellen Zählerwert aktualisiert.
Rückmeldung geben