Fehler im Ring löschen

Wenn beim Ring-Supervisor ein nur kurzzeitig auftretender Fehler oder ein Fehler während des Wiederherstellungszyklus auftritt, wählen Sie zum Löschen des Fehlers in der Ansicht
Ring X
die Option
Fehler löschen
aus.
TIPP:
Fehler löschen
ist nur dann verfügbar, wenn der Switch ein Ring-Supervisor ist.
So löschen Sie einen Fehler im Ring
  1. Klappen Sie auf der Registerkarte des Geräts
    Ring auf Geräteebene
    und anschließend den entsprechenden
    Ring
    auf.
  2. Wählen Sie in der Ansicht
    Ring X
    die Option
    Fehler löschen
    aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal