ASCII-Zeichenfolgenanweisungen

Mithilfe von ASCII-Zeichenfolgenanweisungen können Sie eine Sequenz von Symbolen ändern, die aus einer Liste oder einem Alphabet ausgewählt wurden, um den Ausgangsstatus zu ändern. Geben Sie zum korrekten Lesen von Eingangszeichenfolgen mit Sonderzeichen die Zeichen der Zeichenfolge ein, nachdem das Programm mit der Funktionsblockinstanz online ist.
ASCII-Zeichenfolgenanweisungen
Anweisung
Beschreibung
Gibt den ASCII-Code für Zeichen in Zeichenfolgen zurück. Zeichen -> ASCII-Code
Gibt eine Zeichenfolge mit einem Zeichen für einen ASCII-Code zurück. ASCII-Code -> Zeichen
Löscht Zeichen aus einer Zeichenfolge.
Sucht die Position von Teilzeichenfolgen innerhalb von Zeichenfolgen und stellt diese bereit.
Fügt Teilzeichenfolgen auf benutzerdefinierten Positionen innerhalb von Zeichenfolgen ein.
Extrahiert Zeichen von der linken Seite einer Zeichenfolge.
Extrahiert Zeichen aus der Mitte einer Zeichenfolge.
Berechnet die Länge der Zeichenfolge.
Ersetzt Teile einer Zeichenfolge mit einer neuen Gruppe von Zeichen.
Extrahiert Zeichen aus der rechten Seite einer Zeichenfolge.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal