CHAR (ASCII-Code zu Zeichenfolge)
Die CHAR-Anweisung gibt eine Zeichenfolge mit einem Zeichen für einen ASCII-Code zurück. ASCII-Code -> Zeichen
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.CHAR

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Anweisung aktivieren.
Gilt für Kontaktplan-Programme. |
Code | Eingang | DINT | ASCII-Code im Bereich [0 .. 255]. |
CHAR | Ausgang | STRING | Zeichenkette aus einem Zeichen. Das Zeichen hat den ASCII-Code, der in Eingangscode angegeben ist. |
ENO | Ausgang | BOOL | Aktivieren der Ausgabe. Gilt für Kontaktplan-Programme. |
CHAR-Beispiele
Beispiel für ein CHAR-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen CHAR-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten CHAR-Text

(* ST Equivalence: *) Display := CHAR ( value + 48 ); (* value is in set [0..9] *) (* 48 is the ascii code of '0' *) (* result is one character string from '0' to '9' *)
Ergebnisse

Rückmeldung geben