MLEN (Zeichenfolgenlänge)
Die MLEN-Anweisung berechnet die Länge einer Zeichenfolge.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.MLEN

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Anweisung aktivieren.
Gilt für Kontaktplan-Programme. |
IN | Eingang | STRING | Beliebige Zeichenfolge. |
MLEN | Ausgang | DINT | Zeichenzahl der IN-Zeichenfolge. |
ENO | Ausgang | BOOL | Aktivieren der Ausgabe. Gilt für Kontaktplan-Programme. |
MLEN-Beispiele
Beispiel für ein MLEN-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen MLEN-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten MLEN-Text

(* ST Equivalence: *) nbchar := MLEN (complete_string); If (nbchar < 3) Then Return; End_if; prefix := LEFT (complete_string, 3); (* this program extracts the 3 characters on the left of the string and puts the result in the prefix string variable. Nothing is done if the string length is less than 3 characters *)
Ergebnisse

Rückmeldung geben