ASCII

Die ASCII-Anweisung gibt den ASCII-Code für Zeichen in Zeichenfolgen zurück.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
ASCII
ASCII
ASCII-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
EN
Eingang
BOOL
Anweisung aktivieren.
  • TRUE: Anzeige des ASCII-Codes für Zeichen.
  • FALSE: Kein Anzeigevorgang.
Gilt für Kontaktplan-Programme.
IN
Eingang
STRING
Beliebige nicht-leere Zeichenfolge.
Pos
Eingang
DINT
Position des ausgewählten Zeichens im Bereich [1.. len] („len“ ist die Länge der IN-Zeichenfolge).
ASCII
Ausgang
DINT
Code des ausgewählten Zeichens (im Bereich [0 .. 255]). Bei 0 ist die Position außerhalb der Zeichenfolge.
ENO
Ausgang
BOOL
Aktivieren der Ausgabe.
Gilt für Kontaktplan-Programme.

ASCII-Beispiele

Beispiel für ein ASCII-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein ASCII-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen ASCII-Kontaktplan
Beispiel für einen ASCII-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten ASCII-Text
Beispiel für strukturierten ASCII-Text
(* ST Equivalence: *) FirstChr := ASCII (message, 1); (* FirstChr is the ASCII code of the first character of the string *)
Ergebnisse
Ergebnisse
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal