RIGHT (rechten Teil einer Zeichenfolge extrahieren)

Die RIGHT-Anweisung extrahiert Zeichen aus der rechten Seite einer Zeichenfolge.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
RIGHT
RIGHT
RIGHT-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
EN
Eingang
BOOL
Anweisung aktivieren.
  • TRUE: Die angegebene Anzahl Zeichen vom rechten Ende der Zeichenfolge aus gesehen wird extrahiert.
  • FALSE: Keine Operation.
Gilt für Kontaktplan-Programme.
IN
Eingang
STRING
Beliebige nicht-leere Zeichenfolge.
NbC
Eingang
DINT
Anzahl der zu extrahierenden Zeichen. Diese Zahl kann nicht größer sein als die Länge der IN-Zeichenfolge.
RIGHT
Ausgang
STRING
Rechter Teil der Zeichenfolge (Länge = NbC). Mögliche Werte:
  • Leere Zeichenfolge, wenn „NbC“ <= 0.
  • Vollständige Zeichenfolge, wenn „NbC“ >= Länge der Zeichenfolge.
ENO
Ausgang
BOOL
Aktivieren der Ausgabe.
Gilt für Kontaktplan-Programme.

RIGHT-Beispiele

Beispiel für ein RIGHT-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein RIGHT-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen RIGHT-Kontaktplan
Beispiel für einen RIGHT-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten RIGHT-Text
Beispiel für strukturierten RIGHT-Text
(* ST Equivalence: *) complete_string := RIGHT ('12345678', 4), LEFT ('12345678', 4),5; (* complete_string is '56781234' the value issued from RIGHT call is '5678' the value issued from LEFT call is '1234' *)
Ergebnisse
Ergebnisse
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal