Anweisungen zur Programmsteuerung

Verwenden Sie die Anweisung zur Programmsteuerung, um Anweisungen gleichzeitig aus einem Benutzerprogramm und über ein Bedienerschnittstellengerät zu steuern.
Anweisungen zur Programmsteuerung
Anweisung
Beschreibung
Deaktiviert einen Strompfad.
Fungiert als Platzhalter.
Liest die Prüfsumme des Benutzerprogramms, entweder aus dem Controller oder dem Speichermodul.
Setzt die Ausführung des
Micro800
-Controllers aus.
Hält den aktuellen Zyklus des Benutzerprogramm-Scans an.
Liest den Statusdatenblock für den
Micro800
-Controller.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal