TND (aktuelles Programm wird angehalten)
Die TND-Anweisung hält den aktuellen Zyklus des Benutzerprogramm-Scans an. Nach Abschluss von Ausgangsscan, Eingangsscan und Variablenverwaltung wird das Benutzerprogramm ab dem Anfang der ersten Routine erneut ausgeführt.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.TND

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Enable | Eingang | BOOL | Funktion aktivieren.
|
TND | Ausgang | BOOL | Wenn TRUE, Funktion ausgeführt.
|
TND-Beispiele
Beispiel für ein TND-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen TND-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten TND-Text

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT := TND(TESTENABLE) ;
Ergebnisse

Rückmeldung geben