SUS (Ruhezustand)

Die SUS-Anweisung unterbricht die Ausführung des
Micro800
-Controllers. Der Controller bleibt im Betriebsmodus, die Ausführung wird jedoch für unbestimmte Zeit ausgesetzt. Im Ruhezustand werden Fehler im Benutzerprogramm erfasst, und der Ruhezustand hilft beim Überwachen des Benutzerprogramms. Platzieren Sie die SUS-Anweisung im Benutzerprogramm in Abschnitten, für die Sie ungewöhnliche Zustände erfassen möchten. Im Ruhezustandsmodus ist „RUN LED“ auf „OFF“ gesetzt, um anzugeben, dass sich der Programm-Scan im Leerlauf befindet.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
SUS
SUS
SUS-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
Enable
Eingang
BOOL
Anweisungsblock aktivieren.
  • TRUE: Funktion ausführen.
  • FALSE: Funktion nicht ausführen.
SusID
Eingang
UINT
Suspensions-ID.
ENO
Ausgang
BOOL
Ausgabe aktivieren.
Gilt nur für Kontaktplan-Programme.

SUS-Beispiele

Beispiel für ein SUS-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein SUS-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen SUS-Kontaktplan
Beispiel für einen SUS-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten SUS-Text
Beispiel für strukturierten SUS-Text
Ergebnisse
Ergebnisse
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal