Anweisungen zur Achssteuerungskonfig.
Verwenden Sie die Anweisungen für die Achssteuerungskonfig. zum Programmieren und Entwerfen der Bewegung einer bestimmten Achse.
TIPP:
- Administrative Anweisungen unterstützen PTO- und Feedback Bewegung.
- Die Anweisungen für Bewegungssteuerung, die eine FB-Achse unterstützen, sind: MC_ReadActualPosition und MC_ReadActualVelocity.
Anweisung | Beschreibung |
|---|---|
Gibt den Wert eines lieferantenspezifischen Parameters vom Typ BOOL zurück. | |
Gibt den Wert eines lieferantenspezifischen Parameters vom Typ REAL zurück. | |
Ändert den Wert eines lieferantenspezifischen Parameters vom Typ BOOL. | |
Ändert den Wert eines lieferantenspezifischen Parameters vom Typ REAL. |
Rückmeldung geben