MC_ReadActualVelocity (Servosteuerung liest tatsächliche Geschwindigkeit)
Die MC_ReadActualVelocity-Anweisung gibt den Wert für die tatsächliche Geschwindigkeit der Feedbackachse zurück.
MC_ReadActualVelocity gilt nur für Feedback-Bewegungen.
Überprüfen Sie vor der Ausführung von MC_ReadActualVelocity, ob sich die Achse in einem der folgenden Zustände befindet:
- Stillstand
- Diskrete Bewegung
- Fehler-Stopp
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die
Micro850
L50E- und Micro870
L70E-Controller mit Unterstützung der Servosteuerung.MC_ReadActualVelocity

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
AxisIn | Eingang | FB_AXIS_REF | Bei FB_Axis (Feedbackachse) verwenden Sie den Datentyp FB_AXIS_REF zum Definieren der AxisIn-Parameter. |
Enable | Eingang | BOOL |
|
Axis | Ausgang | FB_AXIS_REF | In Kontaktplan-Programmen ist die Achsenausgabe schreibgeschützt. Die Ausgangsparameter der Achse sind im Datentyp FB_AXIS_REF definiert. |
Valid | Ausgang | BOOL |
|
Busy | Ausgang | BOOL |
|
Error | Ausgang | BOOL | Gibt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
|
ErrorID | Ausgang | UNIT | Ein eindeutiger numerischer Wert, der den Fehler angibt. Die Fehler für diese Anweisung sind in Fehler-IDs von Bewegungssteuerungs-Funktionsblock definiert. |
ActualVelocity | Ausgang | REAL | Der Wert der tatsächlichen Geschwindigkeit der Feedback-Bewegungsachse (in Achseneinheit [u/s]). ActualVelocity ist ein Wert mit Vorzeichen, der Richtungsinformationen enthält. |
MC_ReadActualVelocity-Beispiele
Beispiel für ein MC_ReadActualVelocity-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen MC_ReadActualVelocity-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten MC_ReadActualVelocity-Text

Ergebnisse


Rückmeldung geben