MC_ReadBoolParameter (Servosteuerung liest BOOL-Parameter)
Die MC_ReadBoolParameter-Anweisung gibt den Wert eines lieferantenspezifischen Parameters vom Typ BOOL zurück.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die
Micro850
L50E- und Micro870
L70E-Controller mit Unterstützung der Servosteuerung.MC_ReadBoolParameter

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Anweisungsblock aktivieren.
Gilt nur für Kontaktplan-Programme. |
AxisIn | Eingang | AXIS_REF FB_AXIS_REF | Verwenden Sie den Datentyp AXIS_REF, um AxisIn zu definieren. Bei FB_Axis (Feedbackachse) verwenden Sie den Datentyp FB_AXIS_REF, um AxisIn zu definieren. |
Enable | Eingang | BOOL |
|
ParameterNumber | Eingang | DINT | Parameterkennung. Definitionen für Parameternummern werden in den Parameternummern für den Servosteuerungs-Funktionsblock festgelegt. |
ENO | Ausgang | BOOL | Aktivieren der Ausgabe. Gilt nur für Kontaktplan-Programme. |
Axis | Ausgang | AXIS_REF | In Kontaktplan-Programmen ist die Achsenausgabe schreibgeschützt. |
Valid | Ausgang | BOOL |
|
Busy | Ausgang | BOOL |
|
Error | Ausgang | BOOL | Gibt an, dass ein Fehler aufgetreten ist.
|
ErrorID | Ausgang | UINT | Ein eindeutiger numerischer Wert, der den Fehler angibt. Die Fehler für diese Anweisung sind in Fehler-IDs von Bewegungssteuerungs-Funktionsblock definiert. |
Value | Ausgang | BOOL | Wert des angegebenen Parameters im Datentyp, wie vom Lieferanten angegeben. |
MC_ReadBoolParameter-Beispiele
Beispiel für ein MC_ReadBoolParameter-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen MC_ReadBoolParameter-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten MC_ReadBoolParameter-Text

Ergebnisse

Rückmeldung geben