Eingabe-/Ausgabeanweisungen
Verwenden Sie Eingabe-/Ausgabeanweisungen zum Lesen oder Schreiben von Daten mithilfe von Signalen, die an ein Gerät gesendet werden, das physisch mit einem speicherprogrammierbaren logischen Controller verbunden ist, in oder aus einem Controller oder einem Modul. Eingangsrelais-Transfersignale an interne Relais und Ausgangsrelais übertragen Signale an externe Ausgabegeräte.
Anweisung | Beschreibung |
|---|---|
Aktualisiert die Eingaben vor normalem Ausgabescan. | |
Aktualisiert die Ausgaben vor normalem Ausgabescan. | |
Skaliert den Eingabewert entsprechend dem Ausgabebereich. | |
Schaltet die Impulsbreitenmodulation (PWM)-Ausgabe für einen konfigurierten PWM-Kanal ein oder aus. |
Rückmeldung geben