IIM (sofortige Eingabe)

Die IIM-Anweisung aktualisiert Eingaben vor normalem Ausgabescan.
Details zum Betrieb: In der Regel zu Beginn eines Interrupt-Programms verwendet, um Eingänge, die umgehend gescannt werden, um die aktuellen Eingänge abzurufen, auszuwählen oder zu maskieren.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller.
IIM
IIM
IIM-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
Enable
Eingang
BOOL
Anweisungsblock aktivieren.
  • TRUE: Anweisungsblock ausführen.
  • FALSE: Nicht ausführen.
InputType
Eingang
USINT
Der Eingangstyp:
  • 0: Integrierter Eingang.
  • 1: Plug-In-Eingang.
InputSlot
Eingang
USINT
Identifiziert den Eingangs-Steckplatz.
  • 0: Integrierter Eingang
  • 1,2,3,4,5: Nummer des Einsteckplatzes. (Steckplätze werden von links nach rechts, beginnend mit Nummer 1, nummeriert.)
Bei integrierten Eingängen: immer 0.
Für Einsteck-Module werden die Steckplätze 1, 2, 3, 4, 5 verwendet (Steckplatz-Nummer des Moduls, wobei die Nummerierung von links bei 1 beginnt).
Sts
Ausgang
USINT
Sofortiger Eingangsscanstatus.
IIM-Statuscodes (Sts):
  • 0x00: Nicht aktiviert (es wird keine Aktion ausgeführt).
  • 0x01: Eingangs-/Ausgangsscan erfolgreich durchgeführt.
  • 0x02: Eingangs-/Ausgangstyp ungültig.
  • 0x03: Steckplatz für Eingang/Ausgang ungültig.
ENO
Ausgang
BOOL
Aktivieren der Ausgabe.
  • TRUE: Eingang aktualisiert.
  • FALSE: Eingang nicht aktualisiert.
Gilt nur für Kontaktplan-Programme.

IIM-Beispiele

Beispiel für ein IIM-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein IIM-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen IIM-Kontaktplan
Beispiel für einen IIM-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten IIM-Text
Beispiel für strukturierten IIM-Text
Ergebnisse
Ergebnisse
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal