IOM (sofortige Ausgabe)
Aktualisieren der Ausgaben vor normalem Ausgabescan.
Details zum Betrieb: In der Regel zum Ende eines Interrupt-Programms verwendet, um Ausgänge, die umgehend gescannt und aktualisiert werden, auszuwählen oder zu maskieren.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro850
L50E- und Micro870
L70E-Controller.IOM

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Enable | Eingang | BOOL | Anweisungsblock aktivieren.
|
OutputType | Eingang | USINT | Identifiziert den Typ der Ausgabe:
|
OutputSlot | Eingang | USINT | Identifiziert den Ausgangs-Steckplatz:
Bei integrierten Ausgängen: immer 0. Für Einsteck-Module Einsteckplätze 1, 2, 3, 4, 5 verwendet (Steckplatz-Nummer des Moduls, wobei die Nummerierung von links bei 1 beginnt). |
Sts | Ausgang | USINT | Sofortiger Ausgangsscanstatus. IOM-Statuscodes (Sts):
|
ENO | Ausgang | BOOL | Aktivieren der Ausgabe.
Gilt nur für Kontaktplan-Programme. |
IOM-Beispiele
Beispiel für ein IOM-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen IOM-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten IOM-Text

Ergebnisse

Rückmeldung geben