PWM (Pulsweitenmodulation)
Die PWM-Anweisung schaltet den PWM-Ausgang für einen konfigurierten PWM-Kanal ON oder OFF.
Dieser Anweisungsblock wird mit
Micro820
L20E-Controllern verwendet und unterstützt einen PWM-Kanal (über den integrierten Ausgangskanal 6).Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die
Micro820
L20E-Controller.PWM

PWM

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
Enable | Eingang | BOOL | Anweisungsblock aktivieren. Diese Ebene wird durch einen Anweisungsblock ausgelöst.
|
On | Eingang | BOOL | Schaltet den PWM-Ausgang ON bzw. auf „Aktiv“ oder OFF bzw. auf „Inaktiv“.
|
Freq | Eingang | UDINT | Impuls-Frequenz.
|
DutyCycle | Eingang | UINT | Impuls-Arbeitszyklus.
|
ChType | Eingang | UINT | Kanaltyp.
|
ChSlot | Eingang | UINT | Kanalsteckplatz.
|
ChNum | Eingang | UINT | Kanalnummer.
|
ENO | Ausgang | BOOL | Aktivieren der Ausgabe. Gilt nur für Kontaktplan-Programme. |
Sts | Ausgang | UINT | PWM-Statuscodes:
|
PWM-Beispiele
Beispiel für ein PWM-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen PWM-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten PWM-Text

Rückmeldung geben