Datums-/Zeitanweisungen

Verwenden Sie Datums-/Zeitanweisungen, um Vorgänge auf Basis der Uhrzeit zu steuern oder den Kalender und die Uhr zu konfigurieren.
Datums-/Zeitanweisungen
Anweisung
Beschreibung
Aktiviert eine Ausgabe, wenn der Wert der Echtzeituhr sich im Bereich der Jahres- und Zeiteinstellung befindet.
Liest die Informationen des Echtzeituhr-Moduls (Real-Time Clock, RTC).
Stellt die Daten der Echtzeituhr auf die RTC-Modulinformationen ein.
Berechnet die Zeitdifferenz zwischen TimeA und TimeB.
Aktiviert eine Ausgabe, wenn der Wert der Echtzeituhr sich im Bereich der Wochenzeiteinstellung befindet.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal