TDF (Zeitdifferenz)

Die TDF-Anweisung berechnet die Zeitdifferenz zwischen TimeA und TimeB.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
TDF
TDF
TDF-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
EN
Eingang
BOOL
Anweisung aktivieren.
  • TRUE: Aktuelle Berechnung ausführen.
  • FALSE: Es findet keine Berechnung statt.
Gilt für Kontaktplan-Programme.
TimeA
Eingang
TIME
Die Startzeit für die Berechnung der Zeitdifferenz.
TimeB
Eingang
TIME
Die Endzeit für die Berechnung der Zeitdifferenz.
ENO
Ausgang
BOOL
Aktivieren der Ausgabe.
Gilt für Kontaktplan-Programme.
TDF
Ausgang
TIME
Die Zeitdifferenz zwischen den zwei eingegangenen Zeitwerten.
TDF ist ein Name oder eine PIN-ID.

TDF-Beispiele

Beispiel für ein TDF-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein TDF-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen TDF-Kontaktplan
Beispiel für einen TDF-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten TDF-Text
Beispiel für strukturierten TDF-Text
(* ST Equivalence: *) TESTTIMEDIFF := TDF(TESTTIME1, TESTTIME2) ;
Ergebnisse
Ergebnisse
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal