RTC_READ (Echtzeituhr lesen)

Die RTC_READ-Anweisung liest die Informationen des Echtzeituhr-Moduls (Real-Time Clock, RTC).
Details zum Betrieb:
  • Micro810
    LC10- oder
    Micro820
    L20E-Controller mit integrierter RTC:
    • RTCBatLow ist immer auf null (0) gesetzt.
    • RTCEnabled ist immer auf eins (1) gesetzt.
  • Wenn der integrierte RTC seine Ladung/seinen Speicherinhalt aufgrund eines Stromausfalls verloren hat:
    • RTCData wird auf 2000/1/1/0/0/0 gesetzt.
    • RTCEnabled wird auf eins (1) gesetzt.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
RTC_READ
RTC_READ
RTC_READ-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
Enable
Eingang
BOOL
Anweisungsblock aktivieren.
  • TRUE: RTC-Informationen lesen.
  • FALSE: Es findet kein Lesevorgang statt, und die ausgegebenen RTC-Daten sind ungültig.
RTCData
Ausgang
RTC
Informationen zu RTC-Daten:
yy/mm/dd, hh/mm/ss, week
.
RTCData-Ausgabe wird mit dem Datentyp „RTC“ definiert.
RTCPresent
Ausgang
BOOL
  • TRUE: Freilaufende Uhr wird verwendet oder RTC-Hardware ist angeschlossen.
  • FALSE: Freilaufende Uhr wird nicht verwendet oder RTC-Hardware ist nicht angeschlossen.
RTCEnabled
Ausgang
BOOL
  • TRUE: Freilaufende Uhr wird verwendet oder RTC-Hardware ist aktiviert (Zeitgebung).
  • FALSE: Freilaufende Uhr wird nicht verwendet, RTC-Hardware ist deaktiviert (keine Zeitgebung).
RTCBatLow
Ausgang
BOOL
  • TRUE: RTC-Batteriestand niedrig.
  • FALSE: Ladestand der RTC-Batterie nicht niedrig.
ENO
Ausgang
BOOL
Aktivieren der Ausgabe.
Gilt nur für Kontaktplan-Programme.
Datentyp RTC
Parameter
Parametertyp
Beschreibung
Year
UINT
Die Jahreseinstellung für den RTC. 16-Bit-Wert, der gültige Bereich reicht von 2000 (01. Januar, 00:00:00) bis 2098 (31. Dezember, 23:59:59)
Month
UINT
Die Monatseinstellung für den RTC.
Day
UINT
Die Tageseinstellung für den RTC.
Hour
UINT
Die Stundeneinstellung für den RTC.
Minute
UINT
Die Minuteneinstellung für den RTC.
Second
UINT
Die Sekundeneinstellung für den RTC.
DayOfWeek
UINT
Die Wochentagseinstellung für den RTC. Dieser Parameter wird für „RTC_SET“ ignoriert.

RTC_READ-Beispiele

Beispiel für ein RTC_READ-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein RTC_READ-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen RTC_READ-Kontaktplan
Beispiel für einen RTC_READ-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten RTC_READ-Text
Beispiel für strukturierten RTC_READ-Text
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal