Vergleichsanweisungen

Verwenden Sie Vergleichsanweisungen, um Werte des Typs „Integer“, „Real“, „Time“, „Date“ und „String“ mithilfe eines Ausdrucks oder einer spezifischen Vergleichsanweisung zu vergleichen oder um Warnungen auszugeben, wenn eine konfigurierte Ober- oder Untergrenze erreicht ist.
Vergleichsanweisungen
Anweisung
Beschreibung
Vergleicht den ersten Eingang mit dem zweiten Eingang, um zu prüfen, ob sie gleich sind. Für die Datentypen „Integer“, „Real“, „Time“, „Date“ und „String“.
Vergleicht Eingangswerte, um zu ermitteln, ob der erste größer als der zweite ist.
Vergleicht Eingangswerte, um zu ermitteln, ob der erste größer als der zweite ist oder identisch mit ihm.
Vergleicht Eingangswerte, um zu ermitteln, ob der erste kleiner als der zweite ist.
Vergleicht Eingangswerte, um zu ermitteln, ob der erste kleiner als der zweite ist oder identisch mit ihm.
Vergleicht Eingangswerte, um zu ermitteln, ob der erste sich vom zweiten unterscheidet.
Beschränkt ganzzahlige Werte auf ein gegebenes Intervall.
Berechnet das Maximum zweier ganzzahliger Werte.
Berechnet das Maximum zweier ganzzahliger Werte.
Hysterese bei einem „Real“-Wert für Ober- und Untergrenzen.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal