LT (<)
Die LT-Anweisung vergleicht die Eingabewerte „Integer“, „Real“, „Time“, „Date“ und „String“, um zu ermitteln, ob der erste Wert kleiner ist als der zweite Wert.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.LT

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Anweisung aktivieren.
Gilt nur für Kontaktplan-Programme. | |
i1 | Eingang | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Alle Eingaben müssen denselben Datentyp haben. |
i2 | Eingang | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | |
o1 | Ausgang | BOOL | TRUE, wenn i1 < i2. | |
LT-Beispiele
Beispiel für ein LT-Funktionsblockdiagramm-Programm

Beispiel für ein LT-Kontaktplan-Programm

(* ST Equivalence: *)aresult := (10 < 25); (* aresult is TRUE *)mresult := ('z' < 'B'); (* mresult is FALSE *)
(* IL-Äquivalenz: *)
KOP | 10 |
LT | 25 |
ST | aresult |
KOP | 'z' |
LT | 'B' |
ST | mresult |
Rückmeldung geben