LIM

LIM ist ein Alarm mit einer Hysterese bei einem REAL-Wert für Ober- und Untergrenzen. Eine Hysterese wird auf Ober- und Untergrenzen angewendet. Die Hysterese-Differenz für die Ober- oder Untergrenze beträgt die Hälfte des EPS-Parameters.
Ein Prozessalarm wird ausgelöst, wenn vom Controller ein Fehler empfangen und verarbeitet wird. Durch Prozessebenenalarme werden Sie informiert, wenn das Modul die konfigurierte Ober- oder Untergrenze eines Kanals überschritten hat.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller.
LIM
LIM
LIM-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
EN
Eingang
BOOL
Bei True ist die Anweisung aktiviert.
  • TRUE: Ausführen der aktuellen Berechnung.
  • FALSE: Es findet keine Berechnung statt.
Gilt für Kontaktplan-Programme.
H
Eingang
REAL
Wert der Obergrenze.
X
Eingang
REAL
Eingabe ist jeglicher Wert vom Typ „Real“.
L
Eingang
REAL
Wert der Untergrenze.
EPS
Eingang
REAL
Hysterese-Wert (muss über Null liegen).
QH
Ausgang
BOOL
Hoher Alarm: TRUE, wenn X über Obergrenze H liegt.
Q
Ausgang
BOOL
Alarmausgabe: TRUE, wenn X außerhalb des zulässigen Bereichs liegt.
QL
Ausgang
BOOL
Niedriger Alarm: TRUE, wenn X unter Untergrenze L liegt.
ENO
Ausgang
BOOL
Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme.

LIM-Beispiele

Beispiel eines LIM-Zeitgebungsdiagramms
Beispiel eines LIM-Zeitgebungsdiagramms
Beispiel für ein LIM-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein LIM-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen LIM-Kontaktplan
Beispiel für einen LIM-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten LIM-Text
Beispiel für strukturierten LIM-Text
Ergebnisse
Ergebnisse
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal