NE (<>)
Die NE-Anweisung vergleicht die Eingabewerte vom Typ „Integer“, „Real“, „Time“, „Date“ und „String“, um zu ermitteln, ob der erste Wert nicht gleich dem zweiten Wert ist.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E und Micro870
L70E.NE

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung | |
|---|---|---|---|---|
EN | Eingang | BOOL | Anweisung aktivieren.
Gilt nur für Kontaktplan-Programme. | |
i1 | Eingang | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Alle Eingaben müssen denselben Datentyp haben. |
i2 | Eingang | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | |
o1 | Ausgang | BOOL | TRUE – wenn erster Wert <> zweiter Wert. | |
NE-Beispiele
Beispiel für ein NE-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für ein NE-Kontaktplan-Programm

(* ST Equivalence: *) aresult := (10 <> 25); (* aresult is TRUE *) mresult := ('ab' <> 'ab'); (* mresult is FALSE *)
Rückmeldung geben