MAX (Maximum)

Berechnet das Maximum zweier ganzzahliger Werte.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für die Controller
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E und
Micro870
L70E.
MAX
MAX
MAX-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
EN
Eingang
BOOL
Bei True ist die Anweisung aktiviert.
  • TRUE: Ausführen der aktuellen Berechnung.
  • FALSE: Es findet keine Berechnung statt.
Gilt für Kontaktplan-Programme.
IN1
Eingang
DINT
Beliebiger ganzzahliger Wert mit Vorzeichen.
IN2
Eingang
DINT
Kann nicht real sein.
MAX
Ausgang
DINT
Maximum der zwei eingegebenen Werte.
ENO
Ausgang
BOOL
Ausgang wird aktiviert. Gilt für Kontaktplan-Programme.

MAX-Beispiele

Beispiel für ein MAX-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein MAX-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen MAX-Kontaktplan
Beispiel für einen MAX-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten MAX-Text
Beispiel für strukturierten MAX-Text
(* ST Equivalence: *) new_value := MAX (MIN (max_value, value), min_value); (* bounds the value to the [min_value..max_value] set *)
Ergebnisse
Ergebnisse
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal