AWT (ASCII-Schreibvorgang)

Die AWT-Anweisung schreibt ASCII-Zeichen aus einer Quellzeichenfolge in ein externes Gerät.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller.
AWT
AWT
AWT-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
IN
Eingang
BOOL
Eingangszustand des Strompfads.
  • TRUE: Bei erkannter Anstiegsflanke wird der Anweisungsblock gestartet, vorausgesetzt, dass die letzte Operation abgeschlossen ist.
  • FALSE: Der Anweisungsblock befindet sich im Leerlauf.
AWTInput
Eingang
AWAAWT
Der Kanal und die Anzahl (Länge) an Zeichen, die in den Puffer geschrieben werden. Der Höchstwert sind 82 Zeichen.
Mit dem Datentyp AWAAWT können Sie die Parameter „Channel“, „Length“ und „Cancel“ für AWTInput definieren.
Source
Eingang
ASCIILOCADDR
Die als Zeichenarray ausgegebene Quellzeichenfolge, entweder durch die ARD oder ARL-Anweisung.
Q
Ausgang
BOOL
Zeigt an, wenn der Schreibvorgang läuft oder abgeschlossen ist.
Die Ausgaben dieser Anweisung werden asynchron vom Programm-Scan aktualisiert. Die Anweisung kann von Ausgabe Q nicht neu ausgelöst werden, da IN von der Kante ausgelöst wird.
  • TRUE: Der Funktionsblock ist abgeschlossen.
  • FALSE: Der Funktionsblock ist nicht abgeschlossen.
NumChar
Ausgang
UINT
Die Anzahl von Zeichen. „NumChar“ überschreitet möglicherweise die zur Übertragung angeforderte Länge („Length“), wenn die Länge der Quellzeichenfolge kürzer ist als die angeforderte Länge.
Wird aktualisiert, wenn die Übertragung abgeschlossen und Q = TRUE ist.
Error
Ausgang
BOOL
Zeigt das Vorhandensein eine Fehlerbedingung an.
  • TRUE: Es wurde ein Fehler erkannt.
  • FALSE: Kein Fehler.
ErrorID
Ausgang
UINT
Ein eindeutiger numerischer Wert, der den Fehler angibt. Die Fehler für diese Anweisung sind in ABL-Fehlercodes definiert.
AWT-Fehlercodes
Fehlercode
Fehlerbeschreibung
03
Übertragung kann nicht abgeschlossen werden, da das Clear-to-Send-Signal abgebrochen ist.
06
Unzulässiger Parameter erkannt.
07
Senden oder Empfangen von ASCII kann nicht abgeschlossen werden, da die Kanalkonfiguration über das Dialogfeld zur Kanalkonfiguration ausgeschaltet wurde.
08
ASCII-Schreibvorgang kann nicht abgeschlossen werden, da bereits eine ASCII-Übertragung durchgeführt wird.
09
Die angeforderte ASCII-Kommunikation wird von der aktuellen Kanalkonfiguration nicht unterstützt.
10
Der „Cancel“-Befehl wurde gesetzt; Ausführung der Anweisung wird gestoppt. Keine Aktion erforderlich.
11
Die angeforderte Länge für die Zeichenkette ist entweder ungültig, eine negative Zahl, größer als 82 oder 0. Gilt für die Funktionsblöcke ARD und ARL.
13
Die angeforderte (.LEN) im Steuerblock ist eine negative Zahl oder ein Wert, der die zusammen mit der Quellzeichenfolge gespeicherte Zeichenfolge übersteigt. Gilt für die Funktionsblöcke AWA und AWT.
14
Der ACL-Funktionsblock wurde abgebrochen.
16
Serielle Anschlüsse unterstützen keine RTS- oder CTS-Steuerleitungen.

AWT-Beispiele

Beispiel für ein AWT-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein AWT-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen AWT-Kontaktplan
Beispiel für einen AWT-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten AWT-Text
Beispiel für strukturierten AWT-Text
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal