ACL (ASCII-Puffer löschen)
Die ACL-Anweisung löscht die Empfangs- und Übertragungspuffer und entfernt die Anweisungen aus der ASCII-Warteschlange.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-, Micro850
L50E- und Micro870
L70E-Controller.ACL

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
IN | Eingang | BOOL | Eingangszustand des Strompfads.
|
ACLInput | Eingang | ACLI | Der zu betreibende Kanal und der Zustand der Übertragungs- und Empfangspuffer. Mit dem Datentyp ACL können Sie die Kanal-, RXBuffer- und TXBuffer-Parameter für ACLInput definieren. |
Q | Ausgang | BOOL | Gibt an, wenn der Löschvorgang der ASCII-Warteschlange gerade ausgeführt wird oder abgeschlossen ist.
|
Error | Ausgang | BOOL | Zeigt das Vorhandensein eine Fehlerbedingung an.
|
ErrorID | Ausgang | UINT | Ein eindeutiger numerischer Wert, der den Fehler angibt. Die Fehler für diese Anweisung sind in ABL-Fehlercodes definiert. |
Fehlercode | Fehlerbeschreibung |
|---|---|
03 | Übertragung kann nicht abgeschlossen werden, da das Clear-to-Send-Signal abgebrochen ist. |
06 | Unzulässiger Parameter erkannt. |
07 | Senden oder Empfangen von ASCII kann nicht abgeschlossen werden, da die Kanalkonfiguration über das Dialogfeld zur Kanalkonfiguration ausgeschaltet wurde. |
08 | ASCII-Schreibvorgang kann nicht abgeschlossen werden, da bereits eine ASCII-Übertragung durchgeführt wird. |
09 | Die angeforderte ASCII-Kommunikation wird von der aktuellen Kanalkonfiguration nicht unterstützt. |
10 | Der „Cancel“-Befehl wurde gesetzt; Ausführung der Anweisung wird gestoppt. Keine Aktion erforderlich. |
11 | Die angeforderte Länge für die Zeichenkette ist entweder ungültig, eine negative Zahl, größer als 82 oder 0. Gilt für die Funktionsblöcke ARD und ARL. |
14 | Der ACL-Funktionsblock wurde abgebrochen. |
16 | Serielle Anschlüsse unterstützen keine RTS- oder CTS-Steuerleitungen. |
ACL-Beispiele
Beispiel für ein ACL-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen ACL-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten ACL-Text

Rückmeldung geben