ARL (ASCII-Zeile lesen)
Die ARL-Anweisung liest eine Zeile von ASCII-Zeichen aus dem Puffer (bis einschließlich der Abschlusszeichen) und speichert sie in einer Zeichenfolge.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-, Micro850
L50E- und Micro870
L70E-Controller.ARL

Parameter | Parametertyp | Datentyp | Beschreibung |
|---|---|---|---|
IN | Eingang | BOOL | Eingangszustand des Strompfads.
|
ARLInput | Eingang | Liest eine Zeile von ASCII-Zeichen aus dem Puffer. Der Höchstwert sind 82 Zeichen. Verwenden Sie den Datentyp „ARDARL“, um die Parameter „Channel“, „Length“ und „Cancel“ für ARDLInput zu definieren. | |
Q | Ausgang | BOOL | Gibt an, ob das Lesen einer Zeile aus dem Eingabepuffer läuft oder abgeschlossen ist. Die Ausgaben dieser Anweisung werden asynchron vom Programm-Scan aktualisiert. Die Anweisung kann von Ausgabe Q nicht neu ausgelöst werden, da IN von der Kante ausgelöst wird.
|
Destination | Ausgang | ASCIILOCADDR | Das Stringelement, in dem die Zeichen gespeichert werden. |
NumChar | Ausgang | UINT | Die Anzahl der Zeichen in der Zeile, einschließlich des Abschlusszeichens. |
Error | Ausgang | BOOL | Zeigt das Vorhandensein eine Fehlerbedingung an.
|
ErrorID | Ausgang | UINT | Ein eindeutiger numerischer Wert, der den Fehler angibt. Die Fehler für diese Anweisung sind in ABL-Fehlercodes definiert. |
Fehlercode | Fehlerbeschreibung |
|---|---|
03 | Übertragung kann nicht abgeschlossen werden, da das Clear-to-Send-Signal abgebrochen ist. |
06 | Unzulässiger Parameter erkannt. |
07 | Senden oder Empfangen von ASCII kann nicht abgeschlossen werden, da die Kanalkonfiguration über das Dialogfeld zur Kanalkonfiguration ausgeschaltet wurde. |
08 | ASCII-Schreibvorgang kann nicht abgeschlossen werden, da bereits eine ASCII-Übertragung durchgeführt wird. |
09 | Die angeforderte ASCII-Kommunikation wird von der aktuellen Kanalkonfiguration nicht unterstützt. |
10 | Der „Cancel“-Befehl wurde gesetzt; Ausführung der Anweisung wird gestoppt. Keine Aktion erforderlich. |
11 | Die angeforderte Länge für die Zeichenkette ist entweder ungültig, eine negative Zahl, größer als 82 oder 0. Gilt für die Funktionsblöcke ARD und ARL. |
14 | Der ACL-Funktionsblock wurde abgebrochen. |
16 | Serielle Anschlüsse unterstützen keine RTS- oder CTS-Steuerleitungen. |
ARL-Beispiele
Beispiel für ein ARL-Funktionsblockdiagramm

Beispiel für einen ARL-Kontaktplan

Beispiel für strukturierten ARL-Text

Rückmeldung geben