AHL (ASCII-Handshake-Leitungen)

Die AHL-Anweisung legt die RS-232 Request to Send (RTS)-Handshake-Steuerleitungen für Ihr Modem fest oder setzt sie zurück.
Unterstützte Sprachen: Funktionsblockdiagramm, Kontaktplan und Strukturierter Text.
Diese Anweisung gilt für
Micro820
L20E-,
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller.
AHL
AHL
AHL-Parameter
Parameter
Parametertyp
Datentyp
Beschreibung
IN
Eingang
BOOL
Eingangszustand des Strompfads.
  • TRUE: Bei erkannter Anstiegsflanke wird der Anweisungsblock gestartet, vorausgesetzt, dass die letzte Operation abgeschlossen ist.
  • FALSE: Der Anweisungsblock befindet sich im Leerlauf.
AHLInput
Eingang
AHLI
Der zu betreibende Kanal und das Festlegen oder Zurücksetzen der RTS-Steuerleitung für das Modem.
Mit dem Datentyp AHLI können Sie die Parameter „Kanal“, „SetRts“, „ClrRts“ und „Abbrechen“ für AHLInput definieren.
Q
Ausgang
BOOL
Gibt an, wann das Festlegen oder Zurücksetzen abgeschlossen ist.
Die Ausgaben dieser Anweisung werden asynchron vom Programm-Scan aktualisiert. Die Anweisung kann von Ausgabe Q nicht neu ausgelöst werden, da IN von der Kante ausgelöst wird.
  • TRUE: Der Funktionsblock ist abgeschlossen.
  • FALSE: Der Funktionsblock ist nicht abgeschlossen.
ChannelSts
Ausgang
WORD
Zeigt den aktuellen Status (0000 bis 001F) der Handshake-Leitungen für den angegebenen Kanal an.
Weitere Informationen zum aktuellen Status finden Sie unter Datentyp AHLI.
Error
Ausgang
BOOL
Zeigt das Vorhandensein eine Fehlerbedingung an.
  • TRUE: Es wurde ein Fehler erkannt.
  • FALSE: Kein Fehler.
ErrorID
Ausgang
UINT
Ein eindeutiger numerischer Wert, der den Fehler angibt. Die Fehler für diese Anweisung sind in ABL-Fehlercodes definiert.
AHL-Fehlercodes
Fehlercode
Fehlerbeschreibung
03
Übertragung kann nicht abgeschlossen werden, da das Clear-to-Send-Signal abgebrochen ist.
06
Unzulässiger Parameter erkannt.
07
Senden oder Empfangen von ASCII kann nicht abgeschlossen werden, da die Kanalkonfiguration über das Dialogfeld zur Kanalkonfiguration ausgeschaltet wurde.
08
ASCII-Schreibvorgang kann nicht abgeschlossen werden, da bereits eine ASCII-Übertragung durchgeführt wird.
09
Die angeforderte ASCII-Kommunikation wird von der aktuellen Kanalkonfiguration nicht unterstützt.
10
Der „Cancel“-Befehl wurde gesetzt; Ausführung der Anweisung wird gestoppt. Keine Aktion erforderlich.
11
Die angeforderte Länge für die Zeichenkette ist entweder ungültig, eine negative Zahl, größer als 82 oder 0. Gilt für die Funktionsblöcke ARD und ARL.
13
Die angeforderte (.LEN) im Steuerblock ist eine negative Zahl oder ein Wert, der die zusammen mit der Quellzeichenfolge gespeicherte Zeichenfolge übersteigt. Gilt für die Funktionsblöcke AWA und AWT.
14
Der ACL-Funktionsblock wurde abgebrochen.
16
Serielle Anschlüsse unterstützen keine RTS- oder CTS-Steuerleitungen.

AHL-Beispiele

Beispiel für ein AHL-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für ein AHL-Funktionsblockdiagramm
Beispiel für einen AHL-Kontaktplan
Beispiel für einen AHL-Kontaktplan
Beispiel für strukturierten AHL-Text
Beispiel für strukturierten AHL-Text
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal