Konfigurationsseite „Start/Fehler“

Verwenden Sie die Konfigurationsseite
Start/Fehler
für folgende Aktionen:
  • Konfigurieren der Starteinstellungen für den
    Micro800
    -Controller im
    FactoryTalk Design Workbench
    -Projekt.
  • Öffnen der Ansicht Controller-Diagnose, um die Speicherinformationen für das aktuelle Projekt und das im Speicher abgelegte Projekt zu überprüfen.
  • Legt das Controllerverhalten fest, wenn ein Hardwarefehler auftritt.
TIPP: Trennen Sie die Verbindung zum Controller, bevor Sie die Einstellung
Modusverhalten
oder
Fehler überschreiben
ändern.
Konfigurationsseite „Start/Fehler“.
Einstellung
Beschreibung
Diagnose
Öffnet die Ansicht
Controller-Diagnose
.
Diagnose
ist verfügbar, wenn der Controller online ist.
Modusverhalten
Gibt das Startverhalten für den
Micro800
-Controller beim Einschalten an. Es gibt folgende Optionen:
  • Letzten Modus vor Abschaltung beibehalten
  • Remote-Betriebsmodus
Die Standardeinstellung ist
Letzten Modus vor Abschaltung beibehalten
.
Fehler überschreiben
Gibt das Fehlerverhalten beim Einschalten des Controllers an. Es gibt folgende Optionen:
  • Fehler nicht löschen
  • Löschen von Fehlern
Die Standardeinstellung ist
Fehler nicht löschen
.
Hardwarefehler
Legt das Controller-Verhalten fest, wenn ein Hardwarefehler auftritt. Es gibt folgende Optionen:
  • Controller anhalten
  • Controller automatisch neu starten
Die Standardeinstellung ist
Controller anhalten
.
Speichermodul (
Micro850
L50E- und
Micro870
L70E-Controller)/Speicherkarte (
Micro820
L20E-Controller)
Zeigt die Meldung und einen Link zur Konfigurationsseite Speicherkarte oder Speichermodul an.
Der Link ist verfügbar für:
  • Micro820
    L20E-Controller, die die Speicherkarte unterstützen
  • Micro850
    L50E- und
    Micro870
    L70E-Controller mit dem Plug-In-Modul 2080-SDMEMRTC-SC oder 2080-MEMBAK-RTC2
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal